This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21551:对于 SiC MOSFET、来自 UCC21551 的负栅极偏置

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21551, UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605019/ucc21551-negative-gate-bias-from-ucc21551-for-sic-mosfets

器件型号: UCC21551
主题中讨论的其他器件: UCC21530

尊敬的 TI 团队:

个人资料 设计的基础 我使用隔离式双通道栅极驱动器 UCC21551 用于驱动 SiC MOSFET。 对于 SiC 器件、通常建议在关断期间使用小幅负栅极偏置、以避免误导通。

对于 UCC21551A、允许生成 负栅极偏置 通过将 VSSA/VSSB 转换至低于源极电势(例如相对于 MOSFET 源极的+17V/–3V 栅极驱动)?

如果支持这种情况、建议使用什么方法为此器件实现负电源?

您能否为我提供任何 TI 应用手册、参考设计或手册、其中介绍如何在图腾柱 PFC 中使用 UCC21551x 为 SiC MOSFET 实现负栅极偏置?

提前感谢、

此致、

Kaviselvan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaviselvan:

    UCC21551 当然可以实现负偏置、因为两个通道的接地都是悬空且独立的。

    有关常用方法、请参阅  8.2.2.9 具有输出级负偏置的应用电路 UCC21551 数据表中。

    下面是一个在 UCC21530 的 VSS 电源轨上应用–4V 电压的参考设计示例(与 UCC21551 类似)。

    此致、

    Hiroki