This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180DESIGN-CALC:LM5575 仿真问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604873/lm5180design-calc-problem-in-simulation-of-lm5575

器件型号: LM5180DESIGN-CALC
主题: LM5575 中讨论的其他器件

我尝试在 LT SPICE 中基于 LM5575 仿真降压转换器、但得到了以下误差。

请帮助我解决此问题。

行 1080 出错:.model u1:_sshdn:_sshdn vswitch roff=1e9 ron =1.0 Vh=20m VT =2 td =0
  *无法识别的参数“ td “——已忽略
第 1075 行错误:.model u1:_u2_strack:_u2_strack vswitch roff=1e9 ron =1m VH=0.0v VT =1V td =0
  *无法识别的参数“ td “——已忽略
线路 1070 出错:.model u1:_sd:_sdd vswitch roff=1e9 ron =1.0 Vh=0.1 Vt=0.6 td =0
  *无法识别的参数“ td “——已忽略
第 1065 行错误:.model up:_u3_suvlo:_u3_suvlo vswitch roff=1e9 ron =1.0 VH=0.125 VT =5.225 td =0
  *无法识别的参数“ td “——已忽略
第 1055 行错误:.model u1:_stby:_stby vswitch roff=1e9 ron =1.0 VH=0.1 VT=1.125 td =0
  *无法识别的参数“ td “——已忽略
第 1050 行错误:.model u1:_u1_sguvlo:_u1_sguvlo vswitch roff=1e9 ron =1.0 VH=0.5 VT=3.8 td =0
  *无法识别的参数“ td “——已忽略
致命错误:短路电压源:U1:v_v111

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、我们 无法为 LTspice 提供支持、因为 TI 无法按照其使用条款使用它。

    我们的 PSpice 模型是专门为 PSpice for TI 制作的、在其他仿真器上可能无法正常工作。 我建议尝试在 PSpice for TI 上进行仿真。

    此致、

    Niranjan