This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503:采用双极 Fly-Buck 配置的 LMR36503RF 引线式替代产品

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5168, LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604922/lmr36503-leaded-replacement-for-lmr36503rf-in-bipolar-fly-buck-configuration

部件号: LMR36503
Thread 中讨论的其他器件: LM5169、LM5168

我将按照 SNVAA84 中所述为分离轨电源实施该设计。

输入电压:+18-36V、额定电压 24V

输出电压:每个输出+/–15V @ 150mA

我正在查看两个具有类似开关频率且始终为 FPWM 的备选器件系列:

  • LMR51603YFDBVR(或 0.6A 型号)
  • LM5168/LM5169

是否推荐使用这两种器件?是否有任何用于双极输出 Fly-Buck 的设计工具?  除了更改反馈和 UVLO 电阻器之外、我是否可以复制参考设计?  

对 LM5168F 进行仿真后、在具有双路+15V 输出的标准 Fly-Buck 配置中表现出良好的行为、但当我重新配置为使开关接地端悬空并使输出反相时、开关启动时仿真不稳定。  其他一些开关 SPICE 模型注意到内部接地被强制为 0V、但对于 LM5168F 瞬态模型、我找不到这一点。