This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:VCC 未上电时 OUTx 引脚的行为 (VCC = 0V、VLED = 3.3V)

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603912/lp5024-behavior-of-outx-pins-when-vcc-is-unpowered-vcc-0v-vled-3-3v

器件型号: LP5024

您好、

我对未应用 VCC 时 LP5024 上的 OUTx 引脚的状态有疑问。

根据数据表第 7.2 节中的功能方框图、我想澄清以下条件:

  • VLED: 3.3V(施加)

  • VCC: 0V(未通电)

在这种情况下、OUTx 端子的预期状态是什么? 具体来说、LED 是否有可能亮起、或者 OUTx 引脚是否仍保持高阻抗 (Hi-Z) 状态?

我希望确保在逻辑电源 (VCC) 关闭时没有漏电流流过 LED。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryuji

    我们的专家明天会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuji:

    当 LP5024 未加电时、内部灌电流将不工作、并且没有电流流动路径、并且 LED 不会亮起。

    此致、

    Emma Wu