Other Parts Discussed in Thread: LP5024
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LP5024
您好、
我对未应用 VCC 时 LP5024 上的 OUTx 引脚的状态有疑问。
根据数据表第 7.2 节中的功能方框图、我想澄清以下条件:
-
VLED: 3.3V(施加)
-
VCC: 0V(未通电)
在这种情况下、OUTx 端子的预期状态是什么? 具体来说、LED 是否有可能亮起、或者 OUTx 引脚是否仍保持高阻抗 (Hi-Z) 状态?
我希望确保在逻辑电源 (VCC) 关闭时没有漏电流流过 LED。
此致、