This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41158:PMP41158 控制器 IC 使能和 PG 信号存在问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604278/pmp41158-issue-observed-with-pmp41158-controller-ic-enable-and-pg-signals

器件型号: PMP41158

尊敬的团队:

我们面临着与 PMP41158 相关的问题、希望您的支持部门能够理解并解决该问题。

根据网站上提供的原理图、我们仅安装了 IC U1 的一部分。 在此设置中、我们仅安装了输入滤波器和控制器 IC 部分。 MOSFET 和输出级未安装。

观察结果:

  • 在 VDDA 和 VCCA 处测得的电压正常、为 5.02V

  • EN1 和 EN2 处的电压最初为 2.130V

  • 当我们测量 PG1 处的电压时、该值约为 0.014V

  • 检查 PG1 后、EN1 和 EN2 处的电压降至 0.8V 左右、而 VDDA 和 VCCA 保持稳定在 5.02V

  • 即使经过一段时间 、我们也会检查使能电压 (EN1 和 EN2) 是否保持在 0.8V 并且不会恢复。

执行的故障排除:

为了验证问题、我们更换了控制器 IC 并再次检查、同时重复相同的步骤。 更换 IC 后:

  • VDDA 和 VCCA 保持在 5.02V

  • EN1 和 EN2 保持稳定在 2.130V

  • 但是、在检查 PG1 处的电压时、仍为 0.014V

  • 测量 PG1 后、使能电压 (EN1 和 EN2) 会立即降至 0.8V

请求:

您能解释一下:

  1. 检查 PG1 引脚后、为什么 EN1 和 EN2 电压会下降?

  2. 此行为的根本原因是什么?

  3. 此问题是否与在没有 MOSFET 和输出部分的情况下运行控制器有关?

  4. 为避免此问题、需要进行哪些更改或额外的组件?

非常感谢您提供有关解决此问题的指导。

此致、
Sonika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonika:

    请注意、这是 IC 的“F"版本“版本、其中在启动时执行引脚检查算法。 特别是、检查电流检测引脚、因此需要安装分流器。 发送带有更改的标记示意图、以便我可以检查确切的配置。  

    这里的一种选择是安装非 F 版本、因为这没有引脚校验器。

    此致、

    Tim