This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:VGS 振荡

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM70860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602803/lm5146-oscillation-in-vgs

器件型号: LM5146
主题中讨论的其他器件: LM70860

尊敬的团队:

客户正在评估 LM5146、他们在死区时间内看到高侧 MOSFET VGS 和低侧 MOSFET VGS 上的一些振荡、我想知道:

  1. 您是否在相同的工作条件下在 EVM 中看到了类似的振荡? Vin=48V、Vout=8.5V、Iout=5A、Fsw=250kHz。  
  2. 为了减轻噪声、缓冲器电路是理想选择、对吧? 你有其他的建议吗?
  3. 这种类型的渗漏是否有任何风险?

image.png

BRS。

Frank Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    这可能是由于客户探测信号的方式造成的。 我们确保使用最短环路方法。 还在测量中结合尾纤探测。 敬请也分享原理图和布局。  

    谢谢你

    此致  

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    只是想补充一下 Onkar 提到的内容。 这是来自 SW 电压的电容耦合、寄生栅极环路电感会产生后续谐振。 这里有用的是在 GND 平面上保持 LO 布线短而宽。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tim、Onkar、

    感谢您发送编修。

    在这种情况下、LO 布线似乎太长、除了 PCB 布局之外、您对原理图有何评论? 附件是其原理图。

    e2e.ti.com/.../SCH_5F00_powerSupply_5F00_V4.3_5F00_Only_5F00_TI.pdf

    目前、他们使用 LM5146、出现了散热问题、器件运行约 5 分钟、当环境温度约为 14C 时、IC 温度升至约 110C。 LM5146 在其应用中看起来并不理想、我想知道在这种情况下、布局是否会导致散热问题。 工作条件为 Vin=48V、Vout=8.5V、Iout=5A、Fsw=250kHz。

    您能否在 EVM 上查看以下问题:

    1.请获取高侧和低侧 VGS 的波形、以便客户可以将其作为参考。

    2.是否可以尝试相同的操作条件,看看是否存在散热问题?

    3.如果需要、我们可以与客户一起打电话来检查他们的布局吗?

    BRS。

    Frank Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    通过二极管将 VOUT 连接到 VCC、为 VCC 提供辅助电源。 这将降低 IC 工作温度。 就栅极驱动而言,移除低侧栅极上的串联电阻器和二极管 — 它们只会增加寄生电感,不推荐使用(请参阅数据表和 EVM 原理图)。 高侧也不需要它们、因为引导电容器串联电阻器可以管理导通。 移除低侧 FET 周围的电容、因为这些电容会增加损耗。 FET 器件型号是什么?

    继续操作、完成该设计的 LM5146 快速入门计算器–如果需要、我们可以致电咨询所有内容。 请注意、如果 Iout = 5A、我们建议使用转换器... LM70860 例如 80V/6A ...更简单的解决方案。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    理解您的观点、我现在让他们在计算器中输入。

    此外、对于 PCB 布局、我在数据表中看到了一些指南、但主要关于栅极驱动器布线、您对寄生参数限制有其他一些建议吗? 我们可以理解布线越短、越小、对布局有用、客户想知道我们是否可以提供一些寄生值、他们可以将其纳入 PCB 布局基准中。

    BRS。

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    目标为寄生电感< 10nH。 也将波形与 SW 电压相关、以便我们可以看到它是与电容还是与电感相关。

    此致、

    Tim