This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78706Z100:密封模式下的制造商日期

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603116/bq78z100-manufacturer-date-in-seal-mode

器件型号: BQ7870Z100
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

它可能涉及的人:

我们在其中一个电池中使用 BQ78706Z100、只需确认是否可以在密封模式下访问“Manufacturer Date“。

它列在 AltManufacterAcess() 下、0x004D 是“Manufacturer Date“(制造商日期)、但它在密封模式下是否可用? 或者、是否可以在密封模式下访问此“制造商日期“的任何方法? 您能否介绍一下详细的流程?

谢谢!

Chen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manufacturer Date 0x004D 仅在 UNSEALED 和 FULL ACCESS 模式下可访问。 您无法在密封模式下访问此项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik:

    感谢您的答复。 那么、是否有任何方法可以在 BQ78706Z100 IC 的密封模式下访问“制造商日期“? 在 BQ40Z50 中、始终可以访问此寄存器。

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了源代码、代码编写成后表明 bq78z100 在密封模式下不可用。 bq40z50 使用不同的固件源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dominik、明白了。 谢谢!