This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919-Q1:启动行为 — VIN 上升、VON 保持低电平

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604333/tps22919-q1-startup-behavior---vin-rising-von-stays-low

器件型号: TPS22919-Q1

您好团队:

由于我在数据表中找不到该信息、如果 VIN 电压从 0V 上升到 1.6V 至 5.5V 范围内的工作电压且 VON 电压保持在低电压(即低于 0.35V)、您能不能告诉我启动期间的 VOUT 行为(电压或泄漏,任何相关行为)。

提前感谢您。

此致、

Steffen

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Steffen:  

    如果在 VIN 上电时 VON 为低电平、则 VOUT 也将为低电平 (VOUT =~0V、直到启用开关、VON>VIH、然后 VOUT 最终将等于 VIN)。  

    谢谢、

    Rishika Patel