This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:混合 CCR LED 驱动器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8868Y-Q1, LM3409HV, TPS92518, TPS92543-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604177/tps92518-hybrid-ccr-led-drive

器件型号: TPS92518
主题中讨论的其他器件: LM3409HVTPS92543-Q1、LP8868Y-Q1

我想设计混合 CCR 和 PWM LED 驱动器

-无闪烁
CCR 最小值 100:1(数字或 PWM 设置)或更高
- PWM 最小值 100:1(数字或 PWM 设置)或更高
混合 CCR 和 PWM 最小值 1000:1 (CCR 为 1%)
-数字控制或 PWM(避免外部 DAC )
-最大功率至少为 20 瓦
-最好是降压/升压或升压至~60V(如果仅降压,可以成为 2 级)我的目标是 12V~24V IN 和 40V+ OUT  
-最好有 2 通道(用于 CCT)
-可以是多级的
单片是一个加分项
直流/直流转换器

有一些选项、但很难找到它们、因为通信模式不在功能说明中、很难进行筛选。 我知道他们只是因为我以前读过他们。

LM3409HV(需要 DAC)
TPS92518(不知道是否混合)
TPS92682 (CCR 仅为 28:1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    CCR 代表什么? LED 所需的输出电流范围是多少? 该器件的应用是什么? 为什么您需要 1000:1 的精度?  

    只有一个升压转换器、很难达到这些要求。 此外、如果您计划在低至 1%的频率下运行、可能需要校准每个器件。 此设计看起来需要一个恒压升压转换器、后跟一个同步降压转换器来满足您的要求。

    您可以将低成本升压转换器与同步 TPS92641 降压转换器配合使用。 或者 、您可以使用 TPS92543-Q1 、它具有升压控制器、集成同步降压转换器和并联 FET 调光功能。 TPS92543-Q1 是门控器件、因此您需要与本地 FAE 合作签署 NDA、才能获取数据表。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、
    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCR 代表什么?:
    可调恒定电流减小。 基本上是控制即时电流、而不是平均电流 (PWM)。 所实现的调光类型并不总是那么清晰、有时、模拟 I adj 转换为 PWM、这使得它非常令人困惑。

    该器件的应用是什么?:
    具有高级音调和调光功能的智能家居照明

    为什么您需要 1000:1 的精度?
    这是具有适当 CCR 和 PWM 混合的副作用。 但也可实现深度调光(夜间在浴室使用便是一个用例)。 不需要准确度、对比度为。 1000:1 是一个对比度指示器,你可以在一个非常小的对比度窗口内有高精度和高分辨率,这对我来说是无用的。

    TPS92642:我不清楚模拟调光是否为 CCR、500:1 听起来真的很高。 器件看起来非常好、但我真的想避免使用 DAC。


    我更详细地研究了 TPS92518、它看起来是混合的、我当然更希望使用 UART 并具有 TPS92543 之类的升压功能、但 SPI 可以。 我认为现在这似乎是最好的选择。

    感谢您的建议、TPS92642 看起来非常有趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    感谢您的澄清。

    请记住、当达到 1% CCR 时、TPS92518 会受到限制、因为它在低电流峰值下处于不连续电流模式、从而改变输出电流的平均值。

      

    如果您可以使用 DCM、 LP8868Y-Q1 也可以用于您的应用。

    此致、
    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以。  对于实际 CCR、我 需要执行两个阶段以保持在 DCM 之外。 但第一级要简单得多。  想法是有低成本的 1 级版本和更高质量的 2 级版本。

    我还研究了  TPS92642、它可以允许使用 2 级和 2 通道(如果其中一个通道更亮,DCM 无关紧要)。 唯一的缺点是 NDA(我读的信息不多)、并且据我所知没有 PWM。  TPS92643 具有分流 PWM、但在我的情况下并不可取。

     LP8868Y-Q1 看起来非常好! 我发现搜索引擎对 LED 驱动器更好一点。 命名规则也非常令人困惑。
    在本部分中、我可以使用 PWM 来控制 CCR。 这是真的很好,但没有办法,我会通过搜索找到它.

    我将尝试评估没有 PWM 的 256:1 是否可以实现 (TPS92642)。 否则、我可能会选择 LP8868Y。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    此致、
    Nicholas Alexander