This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:CAN't power on with SK-AM69

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69, TPS6594-Q1, AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600545/tps6594-q1-can-t-power-on-with-sk-am69

器件型号: TPS6594-Q1
其他部分讨论在线程:SK-AM69, AM69.

您好、

我们遵循 SK-AM69 EVM 来设计 TPS6594-Q1、但无法启动。

我们已确认 PMIC VINT 和 VRTC 输出均为 1.8V

根据规范、应首先启用 BUCK3。 然而、根据我们的测量结果、我们观察到在多次 PWM 重试后、它会停止开关。 其他 BUCK 和 LDO 也存在同样的行为。

我们的问题如下:

  1. 是否有任何工具可用于读取 PMIC 状态或寄存器?

  2. 当该 PMIC 与 AM69 一起使用时、是否需要固件编程?

  3. 是否有任何引脚可用于确认 PMIC 是否处于重试状态?

  4. 32.768kHz OSC 是否影响 PMIC 运行?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    请参阅 PMIC 器件的用户指南(点击此处)

    1)

    您可以使用任何 I2C 读取器工具、我的意思是、甚至可以使用 Arduino 在器件上执行寄存器读回。

    我可能会发现的唯一问题是、需要将拉电阻寄存器放置在有效电压源上、并且需要对 VIO(PMIC 引脚)通电。

    通常、上拉电阻来自 PMIC、如果输入源为 3V3、则 VIO 连接到 PMIC 的输入(PMIC 上的 VCCA 引脚)。

    用户需要读取 I2C 地址 0x48 上的寄存器 0x5A 至 0x6C

    [引述 userid=“472872" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600545/tps6594-q1-can-t-power-on-with-sk-am69
    • 当该 PMIC 与 AM69 一起使用时、是否需要固件编程?

    [/报价]

    不需要、PMIC 不需要额外的固件编程、应该注意、与 AM69 一起使用的器件为 TPS6594133A、版本 5 是最新的固件版本。

    [引述 userid=“472872" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600545/tps6594-q1-can-t-power-on-with-sk-am69
    • 是否有任何引脚可用于确认 PMIC 是否处于重试状态?

    [/报价]

    没有显式引脚、但有一个良好的引脚可以查看上电序列是否开始、那就是 GPIO9、它会打开 VDD_IO 电源。

    在 15 次切换尝试后、PMIC 将不再响应任何上电序列、因为恢复计数器已饱和、更多相关信息请参阅此函数的数据表。

    [引述 userid=“472872" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600545/tps6594-q1-can-t-power-on-with-sk-am69
    1. 32.768kHz OSC 是否影响 PMIC 运行?

    [/报价]

    否、它没有、引脚 38、39 和 40 装有晶体和负载电容器将提供额外的 RTC 功能、但不需要它来实现上电序列的功能。

    故障排除

    现在、根据我对查找内容的建议、完成电源序列并查看它在启动时的停止位置。

    如果所有信号都上升、电源轨和 IO(nRSTOUT 是最后一个)、但随后立即下降、并且该模式重复 15 次尝试、那么我会查看 GPIO8 和 GPIO10、当 nRSTOUT 释放时、这些需要在序列结束时升高。

    这些引脚监控 PMIC 通过电压监控器连接到的外设、状态引脚返回到 PMIC 的 GPIO (8 和 10)

    如果在上述建议之后仍需要帮助、则可以提供以下示波器捕获:

    1.GPIO9(关闭该引脚或如果没有变为高电平使能引脚,则触发该引脚)

    2. GPIO8

    3. GPIO10

    4. nRSTOUT

    BR、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    需要注意的是、要与 AM69 一起使用的器件是 TPS6594133A、修订版 5 是最新的固件版本。

    =>我们如何知道 TPS6594133A 是修订版 5? IC makring 可以识别它吗?  

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    1.我们可以读取寄存器 0x48、如下所示。

    寄存器读回比较:
    ⇒μ s DUT1 (DUT2)
    5A⇒BA (BB)
    5B⇒00 (02)
    5D⇒00 (08)
    5F⇒01 (01)
    60⇒04 (04)
    65⇒02 (02)
    66⇒01 (01)
    67⇒08 (0A)
    69⇒06 (06)
    所有其他寄存器为 0x00。

    硬件差异:
    DUT1 在降压输出和 AM69 之间移除了磁珠。
    DUT2 通常连接到 AM69。

    2.我们如何确认 TPS6594133A 是修订版 5 ?

    GPIO9 重试 15 次、如下面的波形所示。

    CH1:VCCA

    CH2:EN

    CH3:GPIO9

    CH4:BUCK3

    CH1:VCCA

    CH2:EN

    CH3:GPIO9

    通道 4:LDO1

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Nicholas:

    我们已经阅读[3h]=05、这是指修订版 5 吗? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    既然这是紧急情况、你会给我们一些建议吗? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    太棒了、但我需要的是我询问的捕获内容、寄存器仍然很有用。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvuci2a/slvuci2a.pdf?ts = 1766412097875&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS6594-Q1

    请查看标题为:  5.2 PFSM 触发条件 &  5.3 电源序列

    执行电源序列、查看标记的资源是否有任何问题。

    这将提供一些需要查看的信息、GPIO10 和 GPIO8 是需要保持在正确时间的信号、DUT 看起来可能没有这样的东西、您是否已确认、因为示波器捕获上没有 GPIO10 或 GPIO8。

    当您确实有这种重复的 15 次尝试模式时、请获得更详细或缩放的捕获结果、因为这是一个系统错误、所以很难弄清时序差异。

    DUT1、看看 GPIO 8 和 GPIO 10、它们在 nRSTOUT 变为高电平后是否升高?

    DUT2 查看中断并详细捕获受影响的 LDO/降压稳压器(而不是缩小的示波器)

    BR、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    好了、我们会检查  GPIO 8 和 GPIO 10 以及 中断。 稍后提供。

    我们想检查 TI EVM NVM 代码对该问题有何影响? 谢谢!

    0.5 μ V 偏移

    我们的 MB

    ti

    1h

    82.

    82.

    2h

    3A.

    3A.

    3h

    05

    03.

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     感谢您联系我们提出 PMIC 问题。 PMIC 器件的专家在下一个星期一之前就已经离开办公室、因此请预计下周初关于该问题的答复。 感谢您的耐心。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Nicholas:

    更新波形。

    DUT1、看看 GPIO 8 和 GPIO 10、它们在 nRSTOUT 变为高电平后是否升高?

    =>  GPIO8 上升至 3.3V、并伴随 PU VCCA。
    nRSTOUT 保持低电平。
    GPIO10 保持低电平。

    GPIO8 上升至 3.3V、并伴随 PU VCCA。
    GPIO9 在高电平和低电平之间切换 15 次。
    GPIO10 保持低电平。

    DUT2 查看中断并详细捕获受影响的 LDO/降压稳压器(而不是缩小的示波器)

    =>  确认最早关断的电源轨为 LDO3、BUCK3 和 BUCK1/2。 所有电源轨在关断前输出正确的电压。 该序列会重复 15 次。

    LDO3

    BUCK3 和 BUCK1/2

    我们是否可以为您提供客户电路板来帮助我们检查故障症状?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    我可以就上述问题发表意见吗? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    我针对以下内容做了注释、但您需要查看中断并在此基础上进行进一步调查。

    DUT1、中断指示 LDO1 是一个问题、nRSTOUT 在上电时的任何一点都不会变为高电平、表明启动和预期故障之间的某个时刻存在问题、请验证最后一个已知正常的稳压器、然后在该时间点之后查看稳压器。 请参阅我之前在该主题中发布的用户指南。

    GPIO10 用作外部电压监测器的信号、如用户指南中所示。


    DUT2 再次查看中断并尝试关联问题。 请阅读用户指南、告诉我在进行故障排除时难以理解哪个部分。

    [引述 userid=“472872" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600545/tps6594-q1-can-t-power-on-with-sk-am69/6179285

    我们是否可以为您提供客户电路板来帮助我们检查故障症状?

    [/报价]

    请联系您当地的现场应用工程师、获取更多帮助。

    [引述 userid=“472872" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600545/tps6594-q1-can-t-power-on-with-sk-am69/6174607

    好了、我们会检查  GPIO 8 和 GPIO 10 以及 中断。 稍后提供。

    我们想检查 TI EVM NVM 代码对该问题有何影响? 谢谢!

    [/报价]

    您目前遇到的问题与版本中的质量改进无关、序列是相同的、因此问题是相似的(无论是版本 3 还是版本 5)、但目前所有可订购器件都是/将是版本 5。

    BR、

    Nicholas McNamara