This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:TPS2116:PR1 电压基准特性曲线

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605045/tps2116-tps2116-pr1-voltage-reference-characteristic-curve

器件型号: TPS2116

您好:

关于 TPS2116DRLR 上的 PR1 电压基准、是否有特性曲线显示了其在温度范围内的行为?

image.png

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们、

    TPS2116DRLR 数据表中没有可用于说明 PR1 电压基准 (VREF) 温度行为的特定特性曲线。

    但这里的电压基准特性曲线通常是线性的且可预测、在 27°C 下、Vref 为 1V、上下变化分别为+- 0.1%/°C。  

    谢谢、

    Hemanth.