This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843B22:TPSM843B22 EVM 测试热性能

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603985/tpsm843b22-tpsm843b22-evm-testing-the-thermal

器件型号: TPSM843B22

尊敬的先生:  

客户使用 TPSM843B22 EVM 板进行评估、条件是:

  • Vin=12V

  • VOUT=5V

  • IOUT=15A

  • Pd = 7W(引脚 Pout)

30 分钟后、TC 变为 101°C。 (环境温度为 25°C)

如数据表所述、 线性热透射率 JT=0.3C/W、我们将其用作 RJC θ  

您可以善意地帮助建议使用 Tj 吗?

是“ TJ=101+7x0.3=103.1 “正确吗? 或 PLS 建议使用正确的 Tj。 非常感谢!