This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:有关 BQ40Z50 中的 CHG 和 AMP;DSG MOSFET 体二极管导通的问题。

Guru**** 2770865 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602628/bq40z50-question-regarding-chg-dsg-mosfet-body-diode-conduction-in-bq40z50

部件号: BQ40Z50

您好、TI 工程师、  

我对在我们的设计中使用 BQ40Z50 有疑问。

由于 CHG 和 DSG MOSFET 以背对背(漏极到漏极)配置连接、因此在充电操作期间、如果 DSG MOSFET 关断、电流将流过 DSG MOSFET 的体二极管。 同样、在放电操作期间、如果 CHG MOSFET 关断、电流将流过 CHG MOSFET 的体二极管。

我担心的是、在大电流条件下、这种体二极管导通可能会导致 MOSFET 损坏。

例如、如果电池包在为 10A 负载供电的同时进行充电、并且触发了充电保护事件、则 CHG MOSFET 将关闭。 在这种情况下、10A 负载电流将流过 CHG MOSFET 的体二极管、这可能会对 MOSFET 造成损坏。

BQ40Z50 是否有任何内部机制或保护策略来处理此情况并防止 MOSFET 损坏?

非常感谢您的支持。

此致、

Levia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    感谢您的更新。

    感谢您的支持、并期待 TI 应用工程师给予反馈。

    此致、

    Levia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levia、

    电量监测计上有多个保护功能、以防止这种情况发生。 如果其中一个温度传感器靠近 FET、温度保护功能有助于防止这种情况发生。 我认为电量计可以配置为监控 FET 温度(屏幕截图)

    -米格尔