This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:VIN 最小有效电压电平

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604917/bq25185-vin-minimum-valid-voltage-level

器件型号: BQ25185

您好:
我想了解 BQ25185 开始电池充电阶段需要哪一个最低电压输入电平。 假设在 BQ25185 的 BAT 引脚处连接电池 (VBATREG=4.2V)、且电池电压值非常接近 VBATREG。 在这种情况下、最小 VIN 等于 VBAT+VSLEEP=VBAT+约 100mV 或 VINDPM=VBAT+VINDPM_TRACK=VBAT+约 300mV? 例如、如果 VBAT=4.15V、所需的最小输入电压是否等于 4.15+0.1=4.25V 或 4.15+0.3=4.45V?

谢谢

Francesco  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    这似乎是一个重复的线程。 我在这里回答了这个问题:

     BQ25185:VIN 最小有效值 

    如果您有任何 后续问题、请告诉我。

    此致、

    Alec