This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23625:TLVM23625RDNR 问题 — 使用低欧姆电阻电源供电时仅需拍摄快照

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598896/tlvm23625-issues-with-tlvm23625rdnr---just-shots-through-when-powered-with-low-ohmic-supply

器件型号: TLVM23625

您好:  

我们发现这款 DC/DC 转换器存在严重的问题。 当它由 6 节锂聚合物电池 — 25V 供电时、它会直接击穿并损坏。 它还会损坏后面的部件。  

我们从未遇到过台式电源高达 35V 电压的问题、但低欧姆电阻电池就会耗尽。

不幸的是,我们现在可以废掉整个第一个系列...

这是一个已知问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    您能否确认 VIN 电源轨? 您知道器件损坏时 VIN 电源的外观吗? 您能分享一下波形吗?  TLVM23625 在您的设计中的故障率是多少?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于未活动、我将关闭此主题。 如果需要、请打开另一个主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    故障率为 100%- TI 应该认真研究一下。 拿一个 6s 大容量的 Lipo 电池连接它,它会像我一样吹! ´sn´t 时,在输入端可以看到一个短尖峰 — 我们将一个 0.5 Ω 电阻器串联在一起、它消失了、但当然、当负载>1A 时、这不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我理解您很沮丧、很抱歉给您带来不便。 为了进行一些尽职调查、我需要先检查几件事情、然后再将其归类为故障并继续此类流程。

    请发送原理图和运行条件以及可能的波形。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这里是原理图,我们删除了所有内容 — 我们也桥接了二极管,没有变化。 测试很简单:使用低欧姆电源, 6-8 节电池就能做到这一点。 主电源设备不是问题、因此桌面电源设备不会出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW:我们已经使用 TI 的另一款 DC/DC 重新设计了电路板...