This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:CAN't measure 4s(标称值为 14.8V)电池组

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ34Z100-R2, EV2400, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603568/bq34z100-r2-can-t-measure-4s-14-8v-nominal-pack

部件号: BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100EVMEV2400GPCCHEM

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

大家好、我正在尝试开发一种使用 BQ34Z100-R2 进行电池监测的器件。 第一步、我购买了 EV2400 模块和 BQ34Z100EVM 以开始测试。 我尝试将其与锂离子 4S 21700 包装搭配使用。 标称电压应为 14.8V。  

我能够遵循快速入门指南、并让 BQ34Z100EVM 使用 4V 实验室工作台电源、如下所述: https://www.youtube.com/watch?v=wu9YYe6yRPI

但是、当我将 J5 处的跳线切换到>5V 和 J2 处的 16V 时、仪表板的读数为 0mV 和 0%。  

VOLSEL 设置为 1。 我只更改了以下内容:

串联电芯数= 4
设计容量= 4500mA
Design Energy = 6480

Bq Studio 不允许我校准、它显示:“校准 — 电芯电压校正超出允许范围“-当我输入实际测量的电池电压 15.6v (15600mV) 时。

我需要做什么才能使其正常工作?  

请参阅随附的设置屏幕截图。 谢谢!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    本主题讨论如何校准电压。

    (+) BQ34Z100-R2:电压和温度校准问题 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan 和 Diego:

    我已将此帖子分享给我们的客户、并要求他回复是否有进一步的问题。

    感谢您的帮助!

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对您很有帮助。 我认为我的主要问题是、毕竟我的 VOLSEL 设置不正确。 现在我有以下设置:

    分压器:19200(根据板载电阻分压器计算得出,这是否适合 EVM 上的 4S?)

    串联电池节数:4.

    伏特标度= 1(这保持为 1,对吧?)

    在校准下、我把 15600mV、这是我在电池组上测得的值。 现在、大家已经了解了很多内容。  

    使用 it_enable 集进行快速测试后、在施加负载的情况下显示约为 61%。 考虑到最大电压为 16.8V 以及我尚未完成整个学习周期、这似乎是合理的。

    非常感谢您提供反馈。 否则、我将继续实施此产品。

    谢谢、

    -本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引述 userid=“680328" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603568/bq34z100-r2-can-t-measure-4s-14-8v-nominal-pack/6181372 ]分压器:19200(根据板载电阻分压器计算得出,EVM 上的 4S 是否合适?)

    您在 J2 上使用 16V 选择?

    每个电芯的最大电压是多少?

    使用 IT_ENABLE 集进行快速测试后、应用负载后显示约 61%。 考虑到最大电压为 16.8V 并且我尚未完成整个学习周期、这似乎是合理的。[/报价]

    你有没有得到一个化学匹配你正在使用的细胞? 您需要完成此操作、然后才能完成学习循环。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 这些电池是标准锂离子电池、每节电池的最大电压为 4.2V。 我还没有化学 ID。 我的印象是默认设置与之相匹配、因为这是此类系统中通常使用的最常见电池类型。

    是的、我使用 EVM 上的 16V 跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用 GPCchem 工具获取 chemid 匹配。

    我根据分压器参数计算出了 19182mV。

    此致、

    Diego