This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881B:SRAM 编程 — TPS23881B

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604503/tps23881b-sram-programming---tps23881b

器件型号: TPS23881B

是否可以在不进行 SRAM 编程的情况下使用 TPS23881B?

在自主模式下、使用 MCU 等外部主机是否仍然有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hrishikesh:

    TPS23881B 无需 SRAM 编程即可使用。  

    是的、器件处于自主模式时 MCU 仍然可以使用。 通过硬件配置设置自主模式仅配置三个寄存器 (0x12、0x14、0x29)。 MCU 仍可用于对其他寄存器、端口遥测等进行编程  

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anagha、

    感谢您的回答。

    TPS23881B 能否在不进行 SRAM 编程和使用 MCU 的自主模式下使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hrishikesh:  

    是的、该器件可在自主模式下使用、无需 SRAM 编程。

    但是、如果器件支持的其他功能需要在系统中使用 MCU(如我在上一次答复中所述)、则必须对 SRAM 进行编程。  

    此外、请注意 TPS23881B 数据表的第 8.1.1.2 节中的以下注意事项:

    谢谢、

    Anagha