This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:特殊过充和放电电压

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605556/bq2980-special-overcharge-and-discharge-voltages

器件型号: BQ2980

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我已经将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

我目前在查看 BQ298xx 系列、找不到设计所需的具体值。

数据表指出我应该联系您以获取可订购器件信息。

该产品支持 3.755V 至 UVP 2.2-3V 之间的 OVP。  

我要寻找的是 OVP 4.2V 和 UVP 3.0V(最好是 3.2V,但该型号不提供)。

哪些型号可供订购?

作为开端、我只需要样片来验证设计。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    中列出的所有器件型号  第 4 节“器件比较表“  电子产品数据表的其他部分可在 TI.com 上订购。

    您可以从这里开始选择一些内容。 如果您想要一个编程为您的特定设置的器件、则需要提供足够的商业案例供 TI 这样做。 您可以联系您的 TI 代表开始讨论、看看是否有这方面的选择。  

    此致、
    Alexis