This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S LEARN Mode 和 BATPRES#

Guru**** 2810865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605395/bq24780s-bq24780s-learn-mode-and-batpres

器件型号: BQ24780S

1、当充电器处于学习模式时、将 BATPRES#从低电平拉至高电平将禁用充电、方法是将 0x14 和 0x15 设置为零、而不是将 0x12 位 0(充电抑制)设置为 1、为什么不将 0x12 位 0(充电抑制)设置为 1 以将 0x14 和 0x15 设置为零?

2、当充电器处于学习模式时、将 BATPRES#从低电平拉至高电平时、将 0x14 和 0x15 设置为零将禁用充电、为什么不继续充电器降压开关而不是禁用充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    1、当充电器处于学习模式时、将 BATPRES#从低电平拉至高电平时、将 0x14 和 0x15 设置为零(而不是将 0x12 位 0(充电抑制)设置为 1) 以将 setting 0x12 和 quote 替换为零来禁用充电?[/0x15]

     充电器将 0x14/0x15 复位为默认值、而不是向 0x12[0]写入值、这样可以更简单。 正确、两个选项都将禁用充电。 但是、我认为通过写入 REG0x12[0]复位 0x14/0x15 没有问题。

    [引述 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605395/bq24780s-bq24780s-learn-mode-and-batpres EVM]2、当充电器处于学习模式时、将 BATPRES#从低电平拉至高电平时、将 0x14 和 0x15 设置为零将禁用充电、为什么不继续进行充电器降压转换而不是禁用充电?

    这就是该功能的工作方式、当 BATPRES 从低电平拉至高电平时、它会禁用充电。 如果您不希望它停止充电、请将其拉至低电平。

    此致、

    基督教。