This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54318:TPS54318RTETR 电源输出短路

Guru**** 2767505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598589/tps54318-tps54318rtetr-power-output-short-circuit

器件型号: TPS54318

亲爱的

 

    使用电源 TPS54318RTETR、输出短路。 在 1000 件中、10 件有问题。 使用一段时间后、存在输出短路问题

0.png1.png2.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Honle:

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    观察到的输出短路情况是否意味着 PH 引脚和 GND 之间存在 IC 内部短路?

    输入过压可能是器件损坏的原因。 我建议检查输入电压是否存在过压情况。

    请告诉我您的反馈。

    此致、

    Andreas。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的

         我知道输入电压过高会造成损坏、但目前没有过压。 其他 IC 使用相同的电压并且没有损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Honle:

    “对不起,我不知道该怎么办。“

    我在原理图中没有看到任何明显的错误。

    恐怕需要在应用程序中调试导致损坏的条件。

    过压情况是否与处理相关?

    受影响的器件之间是否有任何共性?

    哪些信号引脚被短接?

    请告诉我您的反馈。

    此致、

    Andreas。