This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:降压转换器原理图审阅

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604983/tps53015-schematic-review-of-buck-converter

器件型号: TPS53015

我们正在为我们的一个客户设计 Nvidia Thor T5000 载板、作为制造商审查流程的一部分、我们必须与相应的制造商一起审查原理图部分。  

 

在本原理图中、我们在电源部分使用了 TPS53015 电源器件为系统生成 5V 和 3.3V 电压。

 

TI 专家的人能不能回顾原理图?

thor_t5000_carrier_board_sch_main_mfg_power.pdf 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该原理图中的 V_PREREG 是什么? 是 12V VIN 吗?

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    感谢您关注此 E2E 主题。 V_PREREG 为 19V 直流电源。 如果您检查输入侧、我们会将 24V-48V 直流转换为 19V (V_PREREG)。 V_PREREG 是 V_5P0 和 V_3P3 TPS53015 降压转换器的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:  

    谢谢。

    对于 5V 电源轨:我唯一担心的是电感器很低、可能会导致较大的纹波。 根据我的计算、理想电感约为 2uH 至 3uH

    对于 3V3 电源轨:看起来不错

    此致、  

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    我将 5V 和 3.3V 的电感器更改为 Wurth 2.2uH 16.7A 10.56m Ω 74439384022 金属复合磁芯型电感器。

    我希望现在可以、这样我就可以实现比上一个更低的电流纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这看起来很好

    此致、
    Britton