This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:用于仅受电应用的 PP5V 连接

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605160/tps25751-pp5v-connection-for-sink-only-application

器件型号: TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ25731

我们设计了使用 BQ25731 电源转换器的 TPS25751D 以进行 60W PD 充电。 我们计划使用 20V/3A。  应用 仅受电方 来为 2 芯锂离子电池组充电。  我们是否可以将 PP5V 引脚保持未连接状态? 电路板上没有内部 5V 电源轨。  我的理解是、需要 PP5V 为 CC1 和 CC2 引脚供电。  开关闭合时、它是否可以获得 5V 电压来从 Vbus 驱动 CCx 引脚? 或者、我们是否确实需要生成板载 5V 电压来为这些引脚供电? 此外、PP5V 上有一个最小建议电容为 120uF。 由于我们不使用 5V 电压、这似乎过大。

谢谢、

Clive