This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21088:充电器 IC 选择

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25188, BQ21088, BQ25185, BQ25630, BQ25150, BQ25190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603913/bq21088-charger-ic-selection

器件型号: BQ21088
主题中讨论的其他器件: BQ25188、、 BQ25185BQ25630、BQ25616、 BQ25150 和BQ25190

尊敬的 TI 团队:

我正在寻找满足以下要求的电池充电器 IC。

电池类型:锂聚合物

电池容量:2000 - 3000mA

NTC 支持:是

描述:我的设备由外部适配器(通过 C 型)提供。

要求 :

->我需要在电池电量低时为电池充电、在电池电量满时切断电池。  

->电池电压应可读、因为我需要显示电池电量(低,中或高)  

 

为我的应用程序建议最具成本效益的解决方案、如果您需要任何其他数据、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    感谢您分享您的要求。 我还有几个问题:

    您所需的充电电流是多少?

    您更喜欢 I2C 控制型还是独立(可通过电阻器配置)充电器?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alec:

    充电器电流约为 600 - 700mA(我需要在 3 到 3.5 小时内为我的 2000mA 电池充电)

    建议我使用 I2C 或独立选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    在 600 - 700mA 充电电流下、您可以使用线性或开关充电器、具体取决于 您认为更适合您的应用。

    线性充电器具有更简单的布局、更低的成本和更少的元件。 开关充电器通常具有更高的效率、但需要电感器并会引入开关噪声。  也就是说、具有 5V 输入和 700mA 充电电流的线性充电器耗散的功率应该是可管理的。

    如需详细了解线性充电器散热注意事项:  【常见问题解答】BQ2518x:如何计算功率耗散和效率? 如何尽可能降低功耗? 

    线性充电器:

    • BQ25188 或 BQ21088 (I2C)
    • BQ25185(独立)

    降压开关充电器:

    • BQ25630 (I2C)
    • BQ25616(独立)

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alec:

    它们都不能测量电池电压。 我需要读取电池电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    明白。  您需要一个具有集成式 ADC 的 I2C 控制型充电器来读取电池电压。

    我推荐使用 BQ25150 或 BQ25190。

    BQ25150 是具有集成式 ADC 的线性充电器。  BQ25190 还具有 ADC、是一款高度集成的线性充电器、具有集成式降压/升压、DVS 降压和 LDO(如果您的系统需要)。

    请告诉我您对这些内容的看法。

    此致、

    Alec