This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:结合使用 LM51551、DAC 和 LMP8646、实现输出电压控制和电流限制

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600873/lm51551-combining-the-lm51551-dac-and-lmp8646-for-output-voltage-control-and-current-limiting

器件型号: LM51551
《Thread 中讨论的其他器件: LMP8646》

尊敬的专家:

我正在设计一个具有容性负载的限流应用、其中可以控制电容器电压。

此设计的主要目标是:

  • 通过 DAC 进行可编程输出电压控制、输出范围为 24V 至 169V
  • 针对容性负载的 20mA 精确输出电流限制
  • 在电容器充电期间以及稳态条件下可以稳定地运行
  • 适当的控制环路稳定性并符合器件工作限制

我随附了初步原理图和关键设计假设以供您参考。 您的反馈和建议对于确保实施稳健可靠非常有价值。

谢谢、此致。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Le Duc:  

    感谢使用 E2E。  

    我认为原理图看起来可以。  

    只有一点、补偿元件应从 COMP 连接到 GND、而不是连接到 FB 引脚。  

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 在电流原理图中、由于采用基于 DAC 的额外电压设置路径、我在计算和选择 LMP8646 的输出电阻器 (R13) 值时遇到了问题。 根据我的计算、对于 20mA 的电流限制、得到的 R13 值为−4Ω、这在物理上没有意义。 我希望您能帮我推导出用于选择该电阻值的正确公式或计算方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    专家已离职、请在 1 月 11 日之前回复。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Le Duc:  

    很遗憾、我无法直接帮助您、但您可以使用功率级设计器 ( https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER )。

    此外、您还可以 在单独的 E2E 主题中联系 LMP8646 的负责团队。  

    此致

    Moritz