This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108F:LED 赢得't 亮起

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59108F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603215/tlc59108f-leds-won-t-light-up

器件型号: TLC59108F

亲爱的大家,早上好,新年快乐!  

我目前正在进行原型生产,用于家庭娱乐单元,它将具有基于 STM32U5 的用户界面(显示器,编码器等)。

在不同的功能,我正在部署 LED 环(RGB ,共阳极),将由一对 TLC59108F 控制。  您可以看到此处随附了原理图草案。  

我很难让 LED 亮起。 如果您发现任何问题、我会询问您。

更多信息:

  • 两个 TLC59108F 共享同一条 I2C3 总线。 SDA 和 SCL 通过 4.7K 电阻上拉
  • TLC59108F 的复位引脚、连接到 STM32 GPIO(在 STM32 内部上拉)
  • TLC59108F “A":“:所有 A0-A3 接地(地址“40h",“,向、向左移位以包括 W=0、因此 80h)
  • TLC59108F “b":“:所有 A1-A3 接地、A0 至 3.13V(地址“41h",“,左、左移、因此 82H)
  • 输出 6、9、11 连接到 RGB LED 环的阴极。 (共阳极由 5V 供电)
  • 在固件端、我首先要调用模式 1 寄存器、打开振荡器(00h 寄存器、00h 值)。 然后等待 200ms。
  • 然后、我调用 LedOut 寄存器、激活 LED
  • 最后、我调整各个 PWM 亮度控制寄存器

但是、我仍然无法让 LED 亮起。

有什么问题,你可以从我的笔记看到?

提前感谢大家!

Matteo

TLC59108F.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo

    我们的专家明天会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    1.您是否看到与 ACK 信号的 I2C 通信成功?

    2.您在每个 LED 灯串上施加的 VLED 电压是多少? 每个 LED 的正向电压是多少? 这是为了检查是否有足够的电压 使 LED 亮起。

    此致、

    Emma Wu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

    我终于解决了 LED 未出现的原因是我的装置中 LED 的接线方式。 我认为我的装置的三个引脚(连接到 TLC59108F 的引脚 6、9、12) 是 LED 阴极、如文档所示。

    相反、发送给 LED/编码器单元供应商的一封电子邮件澄清说、这些引脚实际上是控制引脚、应处于逻辑电平“1"以“以点亮 LED。 这些引脚实际上会驱动三个 MOSFET 的栅极、从而以逻辑电平 1 将 LED 灌入地。  

    因此、我移除了 MOSFET、并将 LED 阴极与  TLC59108F 的引脚 6、9、12 直接连接(正如我已经开发过的接口)。 从那时起,一切都在顺利进行。

    非常感谢您的支持、如果问题出在其他问题上、则很抱歉  

    谢谢、祝你愉快

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    很高兴听到这个问题已经解决、感谢您让我知道。 然后我将关闭该线程。  

    此致、

    Emma Wu