This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2656:可以使用前置驱动器吗?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604001/lmg2656-can-use-pre-driver

器件型号: LMG2656

尊敬的团队:  

我是否可以在已经有前置驱动器电路时继续使用 LMG2656 进行设计? 例如、前置驱动器连接到 GDH-SW。 因为该前置驱动器集成在 MCU 中并且无法移除。  

如果可行、是否有任何副作用? 例如延迟延长、EMI、保护... 请帮助分享副作用的原因。 非常感谢您的支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将与团队核实相关信息、然后回复您、同时能否分享具有前置驱动器电路的 MCU 器件型号。

    此致、

    Adithya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya:  

    MCU PN 为 FU6864Q

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    是的、LMG2656 可与前置驱动器 MCU 配合使用、因为我们可以 将 GDH-SW 用于高侧基准。

    由于集成式栅极驱动器会优化布局、因此请确保通过适当的屏蔽来优化栅极环路、从而降低 EMI。 由于内部驱动器将驱动栅极的整体保护功能将保持不变、前置驱动器可能会对现有延迟增加一些额外的延迟、因此需要确保具有一些额外的死区时间、并在测试时进行相应的调整。

    此致、

    Adithya Ankam