This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:对 Cout 的澄清

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605044/lm7310-clarification-on-the-cout

器件型号: LM7310

尊敬的团队:

我们正在为电池(单节锂聚合物 3.7V)至系统路径使用理想二极管。 (max) 为 1A - 1.5A。 请建议使用钽电容器作为 Cout、还是可以改用陶瓷电容器?  

此致、

Monisha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Monisha、



    我们建议使用陶瓷电容器

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    感谢您的答复。

    此致、

    Monisha.