This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:用于混合超级电容器的 UVLO

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605061/tps61094-uvlo-for-hybrid-supercap

器件型号: TPS61094

TPS61094 可将超级电容器放电至低至 0.6V。 但是、混合超级电容器具有最小工作阈值(通常为 2.2V 或 2.5V)、低于该阈值时不应运行。 是否可以调整 TPS61094(或其他器件?) 放电阈值、或者是否有方法可以实现在超级电容器电压降至 2.2V 以下后关闭器件的电路?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    TPS61094 可以通过 VCHG 引脚更改充电终止电压。 但是、如果您要在超级电容器降至 2.2V 以下之前关断器件、可能需要添加额外的电路。 由于实现了充电终止电压并且您移除了 Vin、器件将在升压模式下工作、并使用超级电容器电压来获得升压输出电压。 谢谢。

    Aurora