Other Parts Discussed in Thread: TPS61094
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS61094
TPS61094 可将超级电容器放电至低至 0.6V。 但是、混合超级电容器具有最小工作阈值(通常为 2.2V 或 2.5V)、低于该阈值时不应运行。 是否可以调整 TPS61094(或其他器件?) 放电阈值、或者是否有方法可以实现在超级电容器电压降至 2.2V 以下后关闭器件的电路?
谢谢!