This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:输出电容计算

Guru**** 2810875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604146/tps2597-output-cap-calculation

器件型号: TPS2597

在具有 15V 输出和 110uF 输出电容的隔离型反激式功率级的输出端使用 TPS25974LRPW。 如果我使 dVdt 引脚悬空、为了支持通过 HFET 的稳定 1A 电流并在启用后以最快速度启动、电子保险丝需要多少最小输出电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 dVdt 引脚悬空的情况下、可以得到  尽可能快的压摆率

    • 在 15V 时:约为  25.3V/ms  (根据数据表表表 6.7 内插)。
    • 信号强度  无最小输出电容要求  可以实现稳定的 1A 运行。 电子保险丝可处理高达 7A 的连续电流、因此 1A 完全符合其能力。
    • 但在非常靠近器件的 OUT 引脚上连接一个大于 1μF 的低 ESR 电容器、以实现所需的瞬态保护。  (请参阅数据表 8.4.1 瞬态保护)

    谢谢、

    Hemanth.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很高兴您的问题已得到解决、请随时联系。

    谢谢、

    Hemanth.