This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713:关于无电容 LDO 的问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605882/tlv713-question-about-cap-free-ldos

器件型号: TLV713

您好团队:  

如对无电容 LDO 器件有疑问、

我知道无电容 LDO 在设计上无需外部输出电容器即可保持稳定、但我想阐明以下几点、以便更好地向客户解释此概念:

  1. 关于无电容 LDO 在不依赖于外部 Cout 或其 ESR 的情况下可以稳定运行这 一事实、了解环路补偿在内部完全实现是否正确?  

  2. 添加输出电容器时:

    • 为了改善瞬态响应或噪声性能、通常是否可以添加 Cout?

    • 是否必须观察任何特定的限制或条件(电容范围,ESR,负载电流等)?

  3. 是否存在任何不建议添加 Cout 的情况、即使对于无电容器件也是如此?

我的理解是、Cout 不再需要实现环路稳定性、但只要保持在数据表规格范围内、它仍可用作提高性能的可选元件。
请告诉我这种解释是否正确。

感谢您的支持。

此致、
Maia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maia:  

    1.是的。 是的。  

    2.1:是的。 如果需要改善瞬态性能、仍然可以添加输入和输出电容器(例如,使用输入电容器来防止负载瞬态期间的电源轨压降,使用输出电容器来帮助降低负载瞬态期间的压降)。  

    2.2 数据表通常会在建议运行条件中针对电容器或有效电容范围提供相关建议。 高于最大值会有不稳定的风险。  如果未提及 ESR、我将始终默认使用陶瓷电容器并保持较低的 ESR。  

    3.我总是建议增加一个 Cout,但要小心增加多少 Cout. LDO 的浪涌电流随 COUT 增加。 如果电源无法提供足够的电流、那么启动时可能会出现问题。 您通常需要非常大的电容、在较大的负载电流下启动、和/或非常快地启动才能实现这一点。  本文可以帮助您进行更多解释。   

    https://www.ti.com/lit/wp/slvafx0/slvafx0.pdf?ts = 1768325989971 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    选择是否添加电容将取决于瞬态性能与电路板上另一个元件的相关成本(空间,资金等)之间的关系。  

    4.是的,我会说这是一个很好的总结。 如果希望获得数据示例、PSRR 的数据表图可作为一个很好的参考。  

    此致、  

    Eduardo Linares