This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF35:LM4121AIM5-1.2/NOPB 是否可以在电路板图形不改变的情况下替换为 REF35125QDBVRQ1?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4121, REF35, REF30E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605752/ref35-can-lm4121aim5-1-2-nopb-be-replaced-with-ref35125qdbvrq1-without-their-board-pattern-changing

器件型号: REF35
主题中讨论的其他部件: LM4121REF30E

大家好:

我的一个客户使用 LM4121AIM5-1.2/NOPB (Vo=1.250V) 进行大规模生产。

他们正在寻找用于 LM4121AIM5-1.2/NOPB 的替代器件、因为 LM4121 具有 EOLed。
此外、他们还知道可以将 LM4121AIM5X-ADJ/NOPB 替换为 REF35、因为它们找到了以下主题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319032/faq-lm4121-what-are-the-best-options-to-replace-the-adjustable-version-of-lm4121

此时、他们有以下问题:
请你给我答复。

问题 1:
它们使用 LM4121AIM5-1.2/NOPB、不使用 LM4121AIM5X-ADJ/NOPB
CAN LM4121AIM5-1.2/NOPB 可替换为 REF35125QDBVRQ1
而不改变电路板图案?

问题 2:
如果 Q1 答案是肯定的、是否需要更改任何外部输入/输出电容值?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    REF35 或 REF30E 可用作引脚对引脚替代产品。 要回答 Q1、是的、REF35 或 REF30E 可以在不更改电路板占用空间模式的情况下替代 LM4121-1.2。 以下是更多详细信息:

    为了回答 Q2、这些器件确实具有不同的输出电容器要求。 上面有更多详细信息。 我建议将输出电容器更改为 0.1µF。 还请确保 REF35 的输入电压低于 6V、REF30E 低于 5.75V。  

    谢谢、

    杰克逊