This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:EV2400 + BQ41Z90 连接

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606051/bq41z90-ev2400-bq41z90-connection

器件型号: BQ41Z90
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

尊敬的团队:

我需要你的帮助,以满足以下要求:

#######################################

EV2400(在 I2C 或 SMBus 中)和 BQ41Z90 不存在确认。

我附带一张包含此连接的图片:  

我使用 16 个电阻器来模拟电芯(220 Ω)、在 BAT+/BAT-(58V) 中使用电源、在 BAT+和并联之间使用一根导线 (J45)、在 J47 中使用一个电源 (PACK+/PACK-)

通常、TI 评估板永远不会有问题。

 

我希望你的答复尽快,我们被阻止。

 

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由应用程序团队的人员审核。 在此期间、请附上与项目关联的.gg/.log/数据文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    同时、我将  EV2400 和 EVM 之间的连接附加到一起。

    此致、

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    如果情况紧急、请发送电子邮件给我。

    此问题很可能是您需要固件。 请按照以下步骤操作。

    1) 移除 J42 上的所有跳线

    2) 从电池端子块 J1、J8 和 J9 上移除所有电阻器

    3) 在 J45 上为平行路径组装一根导线

    4) 组装 J2(已完成)

    5) 将 EV2400 smbus 端口连接到 EVM 上的 J11

    6) 在 BAT+/Bat-之间施加~10V 的电压

    7) 强制打开 BQ41Z90.bqz

    8) 转至 advanced comms 选项卡并将 0x0F00 发送至 00、它应该为绿色

    9) 尝试对我已附加的固件进行编程。

    10) 重新启动 BQstudio、您的器件现在应该会自动检测

    e2e.ti.com/.../bq41z90_5F00_v0_5F00_02_5F00_build_5F00_7。sig。enc.bq.fs

    此致、

    Diego