This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:电池充电器列表

Guru**** 2814605 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751, TPS26750, TPS26750A, BQ25756E, BQ25731, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603783/tps26750-battery-chargers-list

器件型号: TPS26750
主题中讨论的其他器件: BQ25756E、BQ25756 、TPS25751、BQ25792、 BQ25731BQ25713

尊敬的团队:

我想知道 TPS26750 /TPS26750A 可以控制的电池充电器列表。

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomia-San:  

    TPS26750 (A) 仅支持对 BQ25756 和 BQ25756E 的集成 I2C 控制、以支持 EPR 范围。  

    如有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond-san:

    当使用 TPS26750 (A) 来支持 SPR 范围时、为了标准化 USB Type-C PD 控制器以支持 EPR 和 SPR 时、TPS26750 (A) 可以支持哪些电池充电器?

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomia-San:  

    TPS26750 (A) 向后与 SPR 范围与 BQ25756 (E) 兼容、但这很可能仅用于 SPR 应用。 对于 SPR 范围、我们建议使用支持以下 BQ 的 TPS25751 (A):

    • BQ25756 (E)
    • BQ25792/8
    • BQ25731
    • BQ25713

    谢谢。此致、

    Raymond Lin