This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62826A:功耗分析

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603909/tps62826a-power-consumption-analysis

器件型号: TPS62826A

同时检查降压开关稳压器 IC 的功耗 TPS62826ADMQR ,我们观察到~13mA 正常电流消耗从 IC 单独切换 4.35V 下降到 1.8 V。在我看来,这似乎相对较高的其他调节器选项。 您能否确认我们是否应该将其配置为某种特定的工作模式、或者是否在空载条件下预计会出现这种电流水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对迟交的答复表示歉意... 不知何故,我错过了答复...

    您能否说明如何测量输入电流? 直接放在电源上还是使用电流探头?

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    我们通过功耗分析器套件对其进行了测量。 我们也尝试在 GPB 上实现相同的电路、但在没有任何负载的情况下获得相同的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPS62826ADMQR  强制 PWM 版本 测量对我来说很有意义...  

    如果使用  TPS62826DMQ 相反、它应该像运行时那样降低 节电模式 对于无/低电流...

    谢谢、

    Febin