This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77207:OVP = 3.65V 或 3.7V 时的 PN

Guru**** 2815475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605797/bq77207-pn-with-ovp-3-65v-or-3-7v

器件型号: BQ77207

尊敬的 TI 团队:

BQ77207xy 是否具有 OVP=3.65V 或 3.7V 的 PN?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    第 4 节“器件比较表“  数据表的部分显示了当前所有可订购器件及其具有的 OVP 阈值。 从它目前看、我没有看到具有您要查找的阈值的器件。 如果有足够的商业案例、TI 可以对具有您所需阈值的器件进行编程。 您可以联系当地的 TI 销售代表以了解详情。

    此致、
    Alexis