This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:同步多个 UCC2897A 转换器电路

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601610/ucc2897a-syncing-multiple-ucc2897a-converter-circuits

器件型号: UCC2897A

如何将  配置为正向转换器的 10 UCC2897A 电路与外部 SYNC 信号同步。  我的所有控制器都设置为在 325kc 下工作。  您能提出一些方案吗? 所有这些都只能被当作奴隶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Boggarapu、

    UCC2897A 控制器具有双向同步引脚 (SYNC)、可用于同步其他 UCC2897A 控制器:

    有关更多信息、请参阅数据表中的第 8.3.6 节。

    如果您还有其他问题、请告知我们。  

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Advaidh 的即时响应、  可以连接多少个同步引脚、我认为主器件将存在驱动限制、其中一个。

    另一点是如何将它们与外部 SYNC 信号同步。  我的问题是、是否应在外部 SYNC 信号和 SYNC 引脚之间使用任何驱动器。  您能提出一些方案吗?  8.3.6 中的信息是针对我的疑问。  请提出合适的方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8.3.6 中的信息不能解决这些查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Boggarappu、

    您的问题正在审核中。

    谢谢。
    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Boggaparu、  

    要使 10 个同步 UCC2897A 控制器都以 325kHz 的频率运行、应执行以下操作:

    -根据您所需的最大占空比 Dmax 设置您的 Ron 和 roff 电阻器。

    -确保 Ron 和 roff 值将开关频率设置为小于外部时钟频率。 换句话说、TSW= TON + toff 应大于 Tsync = 1/325kHz。

    –将外部时钟信号设置为 325kHz。 确保该时钟信号的脉冲宽度小于 (1-Dmax)*Tsync、其中 Tsync = 1/325kHz 、而 Dmax 如 上面的公式所示。  

    -将该外部时钟信号应用于所有 UCC2897A 同步引脚。  

    这将使所有 UCC2897A 控制器能够以 325kHz 的开关频率同步工作。  

    谢谢、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Gomez:

    我的问题是如何将这十个 UCC2897A 电路连接到外部同步信号。  您的答案是通过一些公式以及 同步应使用的频率。  感谢您提供的信息、但它没有解决我的基本问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请建议一种将外部 SYNC 信号连接到控制 IC(即 UCC2897A)的方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Boggarapu、

    我不知道您在此处所说的方案是什么意思。 非常简单、如果您按照上述公式操作、并将外部 SYNC 信号应用于 UCC2897A 的每个 SYNC 引脚、则可以同步所有 UCC2897A 器件。

    我不确定您在这里还在寻找什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复,我将实施它。