This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:BQ24715 放电电流设置

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24715, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605414/bq24715-bq24715-discharge-current-setting

器件型号: BQ24715
主题中讨论的其他器件: BQ24780S

1、为什么 BQ24715 的放电电流设置寄存器 0x39 或 ILIM 引脚与 BQ24780S 不相同?

因此、BQ24715 不能用于限制电池的放电电流以执行电池温度放电功能、例如 0 度到 45 度之间的放电电流为 0.5C?

2、如何在 BQ24715 中终止或禁用放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    [引述 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605414/bq24715-bq24715-discharge-current-setting ]1、为什么 BQ24715 的放电电流设置寄存器 0x39 或 ILIM 引脚不与 BQ24780S 相同?

    这是一款传统器件、因此我们提供的信息有限。BQ24780s 是一款更新的器件、因此其功能在传统器件上不存在。 我建议使用 BQ24780s 而不是 BQ24715。

    [引述 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605414/bq24715-bq24715-discharge-current-setting ]2、如何在 BQ24715 中终止或禁用放电?

     BQ24715 没有充电终止功能。 它依靠嵌入式控制器或电池电量计来确定电池是否已满、然后发送停止充电的命令。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian、

    我说的是“放电“、而不是“充电“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    BQ24715 也无法从系统锁存电池以防止在仅电池模式下放电、因此您还需要外部 电路来 从系统锁存电池

    此致、

    基督教。