This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS79101 - EP:产品建议

Guru**** 2768985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604055/tps79101-ep-product-suggestion

器件型号: TPS79101-TPS79101 EP
主题中讨论的其他器件: TPS7A20L

您好、专家!

我的客户 Delta 希望我推荐 Vin=3.3V Vout=1.2V  0.1A 的解决方案

您能为我提供一些其他解决方案吗?

还请提供一些信息、说明您的解决方案与 TPS79101 之间有何差异。

TPS79101 Delta 提示存在错误、只是想看看是否有任何其他选项。

谢谢、

BR、

Yoyo Lee

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoyo、  

    对延迟深表歉意。  

    为此、我建议查看采用 SOT-23 封装的 TPS7A20L。 根据您列出了 TPS79101-LDO、我假设您这里需要低噪声、这是一款低噪声 EP。  

    TPS7A20L 是电流更高、噪声更好、PSSR 和精度是引脚对引脚的、但使用正使能逻辑而不是反相使能逻辑。  

    请参阅下表进行比较。  

    如果您还有其他问题、请告诉我

    此致、  

    Jorge Del Rio

    工业 PME LDO