This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843A22:TPSM843A22RDGR-TPSM843A22 ET

Guru**** 2814335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606028/tpsm843a22-tpsm843a22rdgr-et

器件型号: TPSM843A22

请验证所附的设计并确认连接是否正确。

所需的输出为 电流为 8A 时、1V ,所以请确保设计和连接适合支持这一要求。
如果您有任何意见、疑虑或改进建议、请发送电子邮件至 know.EMESR-power.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajesh、

    原理图整体看起来不错。 我在 Cout 上有一个问题。 根据您要达到任何瞬态规格的负载阶跃、可能在降额后没有足够的 Cout。 我会确保 输出降额后的电容超过 183uF。 通过增加另一个或两个 47uF 电容器可以相对轻松地实现这一点。

    否则、这看起来很好。

    Carson