This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1686-CALC:设计需要元件值

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1686

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604005/tps1686-calc-need-component-values-for-the-design

器件型号:TPS1686-CALC
主题中讨论的其他器件: TPS1686

您好:

 我的一位客户正在寻找以下规格的电子保险丝、为了获得我们推广 TPS1686 的相同版本。

 

TPS1686 的设计参数:

  • 输入电压范围–15V(最小值)、36V(典型值)和 40V(最大值)
  • 持续负载电流限制:1A
  • 启动 SLEW-CDVDT -~2ms、<7.5A 浪涌 [在启动期间、可在 2ms 内允许高达 7.5A 的浪涌电流、而不会关闭输出电源。 如果电流超过 8.5A,则可将其检测为短路)
  • 短路跳闸电流:8.5A
  • 输出电容–220uF

 

根据上述参数、我们需要使用设计计算器帮助。 我们已经尝试过、但不确定输入的值是否正确。 请 提供帮助

 

TPS1686_CALC.xlsx

此致

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    有人可以在这里帮助吗?

    此致

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    很抱歉耽误你的时间。

    TPS1686 具有 400mA 的启动电流限制、可在高 VDS 期间保护 FET SOA。

    将不支持 2ms 和 7.5A 浪涌电流。 器件将进入热调节状态。 这种快速开通时间的原因是什么?

    在 35ms 的启动时间下、您无需热调节即可成功启动。

    谢谢  
    Amrit