This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:85°C 时的最大 Ic 值

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603806/uln2003ai-max-ic-value-at-85c

器件型号: ULN2003AI

您好:

 

我的客户问我 85°C 温度下可接受的输出电流。

然后、我尝试根据数据表中的可用数据/图表进行计算。 我有疑问。

 

根据图 5-5(DYY 封装)、100%占空比、N = 1 时的最大 Ic 在 Ta = 70°C 时约为 180mA。

根据图 5-1、180mA 处的 VCE 约为 1V。 它在所有温度范围内的值几乎相同。

那么此时的功耗为 180mA * 1V = 180mW。

现在、DYY 的 Rtheta_JA 为 123.1W/C

因此、Ta = 70 且 180mA 的 Tj Ic 应该为 123.1 * 0.18 + 70 = 92.158C。

建议运行条件中的 TJ 最大值为 125°C。

 

因此、图 5-5 中 Ta = 70°C 时的 IC = 180mA (N=1) 看起来是非常保守的限值。

您如何计算图 5-5 中的值?


此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:

    我将在明天的达拉斯时间更新该主题。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    感谢您的答复。
    我期待收到你的下一个答复。

    此致
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:

    图 5-5 是通过仿真计算得出的、应将其用于应用考量。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    感谢您的答复。
    如何将这些数据转换为 Ta=85C 环境?

    此致、
    小畑聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Obata-San、

    这可能会因环境温度接近 125°C 而降额。 例如、100%占空比下的 1 个通道可以在 Ta = 70°C 时支持 180mA。

    在 Ta = 85°C 时、100%占空比下的 1 个通道可以支持 180 * 40 / 55 = 131mA。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    感谢您的答复。
    客户还有一个问题。

    在数据表中、建议运行条件的 Tj 最大值为 125°C。
    如果它们在其使用条件下测量 Tj(来自具有 PSI_JT 的 TC)并且该值小于 125°C、则任何低于 500mA 的电流都是可以接受的、并且它们可以忽略图 5-4 和 5-5。 这种理解是否正确?

    此致、
    小畑聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Obata-San、

    是的、这应该是可以接受的。

    要验证 PSI JT 在其应用中的正确使用、请参阅以下应用手册中的表 3-1、将其电路板与 JEDEC 2s2p PCB 相关联: https://www.ti.com/lit/an/spra953d/spra953d.pdf?PSI=1768356578761 ts

    谢谢、

    Patrick