This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS731:关于绝对最大额定值的值

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604994/tps731-regarding-value-of-absolute-maximum-ratings

器件型号: TPS731
《Thread: OPA320》中讨论的其他器件

您好的团队、

我们的客户想知道为什么绝对最大额定值的最小值设置为“-0.3V"。–0。</s>“

我们认为这是由于内部保护元件(ESD 保护二极管,基板结构,工艺限制等)造成的。

这是正确的吗?

如果还有其他原因(设计和流程相关的原因,保护元素的配置,保证金注意事项等)、请告诉我吗?

 

此致、

 

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、

    此假设基本正确。 主要取决于 ESD 保护结构和内部电路元件的电压等级。

    此外、对于相对绝对最大额定值(例如偶尔 EN<=VIN 要求)、由于相同的原因、该范围通常会额外增加+0.3V。  

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregory-San:

    感谢您的答复。 我明白。

    您能告诉我如何计算–0.3V 或+0.3V 值吗?

    该值是在所有产品中统一确定的、还是基于利润设定策略?

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama-San、

    它主要来自典型 ESD 结构的有效“导通“电压、即 ESD 结构吸收电流(如果持续)时可能损坏其的电压。 不过、为了保持一致性、我认为在一些情况下、更耐用的引脚或结构的额定值为–0.3V。  ESD 结构的确切表征和设计最终是 TI 专有工艺开发的一部分。  

    虽然 0.3V 是许多 TI 产品系列中的常见相对绝对最大容差、但其他产品线(尤其是根据其他工艺开发的产品)的产品可能具有不同的范围。 我知道我以前在运算放大器上看到过–0.5V(如果我记得 OPA320)、但我不能评论导致这种情况的差异。

    此致、

    Gregory Thompson