This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:PMIC 启动失败

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6411, TPS65220, TPS65219, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598832/tps65220-pmic-failure-to-start

器件型号: TPS65220
Thread 中讨论的其他器件: AM6411TPS65219USB2ANY

我们正在基于 AM6411 SoC 设计电路板、因此 PMIC 存在问题。 我谨随函附上原理图和布局。 如果出现问题、请帮助我们完成布局和设计。 电路板无法启动。 我们看到它尝试了三次、但失败了。 降压稳压器 1 完全静音、电源轨甚至不会启动。

第 1 层

image.png

第 2 层是接地层

第 3 层。 有反馈布线

image.png

第 4 层是接地层

 

第 5 层电源平面

image.png

所有其他层均用于其他目的。 电源位于 前 5 层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降压转换器 1 完全无效

    降压 2 1ms、尝试启动约 3 次

    有趣的是、降压转换器 3 也会上升到 1.8V、似乎很奇怪、因为它应该是 1.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LDO 和 BUCK 现已标记出来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、  

    感谢您在 E2E 上联系我们!  

    如需完整的原理图/布局审查、这可能需要大约一周的时间
    我们恳请您首先填写以下检查清单并标记任何关注领域、以帮助加快该过程:

    (标题为 TPS65219 原理图检查清单、但与同一器件系列中的 TPS65220 兼容)

    https://www.ti.com/lit/zip/slvafe2

    几个调试问题也有助于缩小问题的范围:

    • 您是否能够访问 I2C、以及是否能够读取被标记的任何中断寄存器?
    • 重试表明正在发生关断故障、请检查所有电源轨是否存在残余电压。  
    • 降压稳压器 3 (VDD_LPDDR4) 是否连接到原理图中的任何其他线路(在处理器侧)?
      TPS6522053 设置中的任何设置都不能将 Buck3 设置为备用 1.8V 电压、我担心这会在某个地方被拉高

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sarah 的反馈、让我们按照这些要点向您发送反馈。 是的,我们能够读取 i2c ,已经订购了一个工具使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    我现在收到了 TI 的 USB2ANY、并尝试读取 TPS6522053 上的 I²C 影子寄存器、但到目前为止仍未成功。 我已将 μ I²C 比特率配置为 100kbps、并使用了默认器件地址 0x30。

    I²C 需要任何特殊命令或器件状态来启用 μ I²C 寄存器访问、或者在 μ 通信可用之前将 EN 置为有效(使器件进入运行状态)是否足够?

    关于 BUCK3、我注意到我们电路板上似乎是一个短裤。 目前还不清楚这种情况的产生来源。 所有三个降压输出似乎都有效地短接在一起、我怀疑这可能来自设计的 AM6411 侧。 我目前正在调查这种情况的来源。

    此外、在上电期间、输入电流上升非常快、工作台电源进入限流模式。 这种行为与疑似发生的短路一致、并将解释 PMIC 在启动期间似乎关断的原因。

    下一步、我计划组装并测试仅组装 PMIC 的电路板、以确认问题是与电源设计本身有关还是由下游电路引入。

    我还随附了您之前发送的检查清单:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yv0VCH1U0GGEMr_6kNuov-yk1RfHAfRg/edit?usp=sharing&ouid=109705354965146579688&rtpof=true&sd=true

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、  

    器件必须处于运行状态、才能进行 I2C 通信。
    如果器件卡在 INITIALIZE 状态(似乎由于 Buck3 故障而卡在 INITIALIZE 状态)下、将无法读取寄存器。  

    请务必及时更新在没有负载/下游电路的情况下测试电路板的进度。  

    我有访问问题与谷歌链接,但我没有注意到任何问题与原理图图像你发送在原始帖子.  

    降压输出短接在一起可能是导致您看到故障的原因、但我没有看到这来自上图中的任何 PMIC 连接。 已商定、这可能是在处理器端连接上进行的。   

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sarah、今天我将电路板切成两个、以便将电源部分与 SoC 隔离。 这不是很整洁,但电源轨都能启动. 0.78V、1.836 和 1.133V(降压稳压器)。 现在切割不是很精确、因此可能仍然有问题、但我看到问题不是 TPS622053、而是其下游电路。 即 AM6411、DDR 和调制解调器。 我现在正在调查、以便了解是否有什么可以解决的问题。 我仍然不会在电路中看到错误。 顺便说一下、电压似乎有点高、这是正常现象吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、  

    得益于更新和确认、这似乎不是 PMIC 电路的问题。  

     在强制 PWM 模式下运行时(原理图中 MODE/STBY 被拉至高电平)、这些输出的直流精度应降至设定值的±1.5%范围内。
    这些值似乎略超出此值、 但似乎没有超出稳压范围。

    我会检查测量设置并再次验证电压。
    PMIC 未设置为监控其输出端的过压、因此不会标记此情况。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、非常感谢您的支持。 我发现、用于 VDD1 的 Micron DDR4 焊球之一与 VDDQ 交织在一起、有效地短接 PMIC 1.8 和 1.1 的电源轨。 我认为这是罪魁祸首将继续测试,看看我是否可以把设备. 还将每个输出降压稳压器上的 47uFx2 电容提升至 47uFx2。 我想在我确认这确实是问题之前、我将继续讨论这一问题