This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3100-Q1:PGOOD 和故障上拉电压

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605634/tpsi3100-q1-pgood-and-fault-pull-up-voltage

器件型号: TPSI3100-Q1

尊敬的专家:

我想问以下问题:

我们计划将 TPSI3113L-Q1 与 3.3V MCU 配合使用。 由于 PGOOD 和故障输出为开漏输出、我们想通过上拉电阻器连接到 3.3V 电源轨。 但是、数据表规定这些信号应上拉至 VDDP (5V)。 考虑到在某个时候、当 3.3V 电源轨开启时 VDDP 电源轨可能会关闭、是否可以将 PGOOD 和 FAULT 信号上拉至 3.3V?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您对我们团队的支持和帮助。  

    上拉至 3.3V 就可以了。