This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60460-Q1:LMR60460-Q1 电源处理

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR60460-Q1, LMR60440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605991/lmr60460-q1-lmr60460-q1-power-handling

部件号: LMR60460-Q1
主题中讨论的其他部件: LMR60440、LMR60460

您好:

您能否判断 LMR60460-Q1 是否会在处理 2MHz 上的 25->8V 降压应用时处理 2 分钟的恒定 4A 负载? 如果在 2MHz 上不是低于该值? 最好是 2MHz。

我将在我这边做测试,但想得到快速的答案,因为没有太多的时间进行开发/测试

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    该器件应该能够处理这些情况。 有关散热注意事项、请确保遵循数据表中的布局指南。

    此致、

    Hardit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    该器件能否 ΔIL 150-200%μ V(纹波电流与负载电流比)?

    我使用 TI 网站上提供的 Excel 检查了稳定性环路、从稳定性角度来看、这种情况下是可以的。

    如果是、那么哪种 MODE 引脚设置最适合此类情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    它可能能够处理如此大的纹波、但我们无法保证性能。 即使环路稳定、您也可能会遇到器件电流限制产生的问题、并会看到非常大的输出电压纹波。 我假设在给定您之前提到的 4A 负载的情况下、纹波为~8A。  

    您需要在自动模式下运行器件、以防止在较低负载条件下反复冲击负电流限制、但这意味着当负载电流降至 4A 以下时、不会在整个器件频率下运行。

    此致、

    Hardit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    如果我有 4A 负载(实际上是 3、8A)、LMR60440 也可以正常工作吗?

    两个元件具有相同的热设计、或者 LMR60460 更好、在相同的负载电流 (4A) 下的 Tj 是否低于 LMR60440?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    如果您计划使用 200%的电感器电流纹波、则由于该器件的峰值电流限制较低、LMR60440 将不起作用。 热性能方面、LMR60460 还具有更好的热指标 、例如 RθJA、 R θ RθJB 等

    此致、

    Hardit Singh