This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143 会根据我的原理图停止在 40V 以上的电压下工作

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607218/lm5143-q1-lm5143-stops-working-above-40v-with-my-schematics

器件型号: LM5143-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5143

您好:

总的来说、我对 LM5143 很满意、但我正在尝试验证我原本设计的满量程、而且当输入电压升高到~40V 以上时、我会看到故障(稳压输出是该值的~一半)。  

我没有花很长的时间解决这个问题,但我想知道,如果我错过了一些东西 obliovus。 我认为我可能对电子表格中的输出电容估计不足(因为我认为我只应考虑局部电容,而不是距离>5cm 的电容器)。

此外、仅对于 8V 线路、我可以在输出电流较低时听到开关噪声。  

是否有一些很好的分析方法来检查设计和补偿元件是否坚固?  

谢谢您、


LMA.pdf

LM5143Q1_A_Excel.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giovanni:

    如果 fsw = 2.2MHz、则检查功率损耗、因为 Vin = 40V 会非常高、尤其是对于这些 60V FET。 大多数设计需要在 COMP 和 GND 之间放置一个电容来放置一个高频极点以降低噪声。 另外、检查电感器 DCR 电流检测、因为这会影响增益(RC 是否与 L/Rdcr 匹配?)。 最好使用实际的电流检测电阻。

    此致、

    Tim