This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923612:轻负载下的 FCCM

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605840/tps923612-fccm-at-light-loads

器件型号: TPS923612

TPS923612 的数据表提到、转换器即使在轻负载下也以 FCCM 运行。 这对防止转换器进入 DCM 的具体工作原理是什么?

TI 是否有任何关于该主题的文章?

另外、我尝试在 PSpice for TI 中对此进行仿真、但 SPICE 模型不可用。 我可以获取该 IC 的 SPICE 模型吗?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我们的专家稍后会回复您。 感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Purvi

    FCCM 意味着、1.1MHz 无论负载是多少、转换器都将始终在固定的 400kHz/FCCM 开关频率下运行。   

    与 PFM 相比、FCCM 的轻负载效率较低、但在满载条件下具有更高的调节精度。

    有一份关于降压稳压器的应用手册: 了解 LMR33620/30 和 LMR36006/15 的模式转换。

    很抱歉、TPS92361X 没有 SPICE 模型。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的工作条件为:

    Vin=5.5V

    Vout=12V

    IOUT (LOAD)= 8mA

    对于这些规格、电感器的谷值电流(使用建议值 10uH)将低于零。 谷值电流低于零通常意味着 DCM。 转换器如何防止这种情况发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Puri

    TPS92361X 是同步升压、有两个集成式 MOSFET、而不是 1 个 MOSFET+1 二极管。  

    在 iL 下降期间, iL 不会变为零,而是越过零位,变成负值(改变流动方向)。 对于 PFM 模式转换器、当 iL 达到 0 时、它会保持 0、直到下一个开关周期、这就是我们所说的 DCM。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示电感器电流应为非负值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Purvi

    我们的专家明天会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Purvin

    具有相同的 Vin、Vo、VLED 和 ILED、但电感不同 L 越大、IL_RIPPLE 就越小、如下图所示、iL 不会在 L 越大时变为负值。L 越小、iL 纹波就越大、并将变为负值。

    由于 I_rms 较大、较大的 iL 纹波将在电感器交流损耗上产生更大的功率损耗、并在功率 FET 损耗上产生更大的功率损耗。 因此、数据表中的描述意味着建议使用更大的 L、以帮助优化效率。  

    实际上、具有相同电流规格的较大电感具有更大的 DCR、这会使电感器上的功率损耗更大、因此 L 越大越好、需要进行权衡。  

    谢谢、此致。