This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63602:电压余量和开关频率

Guru**** 2766415 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607156/tpsm63602-voltage-headroom-and-switching-frequency

部件号: TPSM63602

我正在开发 TPSM63602 的设计。  我的 Vin 为 10V 至 18V、输出电压约为 9V (8.87V)、最大电流为 0.7A。

数据表不清楚此芯片在 Vout 接近输入电压时是否支持此功能。  我使用了 webench designer、它将 RT 置于 8.66K (1.48MHz )、这接近数据表中 Vin 12v 和 Vout 9.5V 最大值 (1.4Mhz 时为 9.09K)。   

现在、我有了 CBoot 连接到 Rboot 且 VLDOIN 连接到 Vout 时效率的基本建议配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Myles、

    正确的是、数据表中没有太多关于此行为的信息。 您的条件应该是可以的、并且很可能不会导致压降行为 、当 Vin 小于 Vout +.5V 时、通常会发生这种行为。

    此致、

    Hardit Singh